This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:关于软启动

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767945/tps55330-about-soft-start

器件型号:TPS55330

你(们)好

我的客户有疑问。


在软启动的说明中、有一条规定、在 SS 端子变为1.8V 之前、钳制误差放大器的输出
这指的是哪个时间段?
① μ s 周期、在此期间、输出电压在 EN 上升后开始上升
②输出电压开始上升的周期是多少?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这意味着两个周期:1+2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我认为、使用典型值为6uA 的恒流源和外部电容、1.8V 的 SS 端子电压、可以获得上升时间的近似值。
    不过、在 SS 的上升时间和输出电压的上升时间
    差异很大。
    为什么会发生这种情况?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    SS 的上升时间与输出电压的上升时间没有线性关系。  1.8V 端子电压只是指 IC 可达到最大占空比的时间。