This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61282:TPS61282的电流限制

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767059/tps61282-current-limitation-of-tps61282

器件型号:TPS61282
主题中讨论的其他器件:TPS61281TPS61280TPS61236PTPS61022

大家好、

您能否为单节锂电池应用推荐合适的器件?

输出电压需求:VIN 3~4.2V;输出电压4.2V;输出电流3A。  

TPS61282、TPS61281或 TPS61280能否满足上述要求、尤其是电流要求? 谢谢。

此致

陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiao、

    TPS6128X 电流限制对于该应用而言不够高。 TPS61236p 或 tps61022是适用的。 您可以申请 EVM 或 tps61022样片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、
    感谢您的回复。
    您能否推荐一些其他器件、在关断期间负载通过使能引脚连接到输入端?
    谢谢。

    此致
    陈家涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiao、

    您是指断开连接功能吗? 当 ENABLE 引脚被下拉时、输入和输出之间实现真正的断开连接。 它可以防止从输入到输出的电流、或从输出到输入的反向电流。 TPS61236p 和 TPS61022都具有此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、
    客户有特殊需求。 当输入电压足够高时、使能端设置为禁用、输出端连接到输入端。
    我正在搜索外部二极管的方案。 您可以推荐一个器件吗? 谢谢。

    此致
    陈家涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiao、

    在您的描述中、输入源是单节锂电池、输入电压范围为3-4.2V。 Vout 为4.2V、等于最大 Vin。 您是否意味着存在 Vin 将高于4.2V 的条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiao、

    你有反馈吗? 我将首先关闭此主题。 请随时在此处回复。