This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 170.804 (SDR 15、0-0、21)数据表

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765651/170-804-sdr-15-0-0-21-datasheet

主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

您能否提供  170.804 (SDR 15、0、21) PFC 扼流器2kW、

此致、

Sathishkumar 诉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sathishkumar、

    这是产品页面的链接。

    www.kaschke.de/.../

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我想知道升压部分和全桥部分中 PMP8740单元的开关频率。

    此致、
    Sathishkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathishkumar、

    很抱歉耽误你的时间。  PFC 的开关频率为130KHz、全桥为100KHz