This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242-Q1:需要 SPICE 模型进行测试、并将其用于我们的未来产品

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92610-Q1, TL4242-Q1, TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765856/tl4242-q1-need-spice-model-for-test-and-use-it-in-our-future-products

器件型号:TL4242-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92610-Q1TL4242

实际上、我需要 TL4242-Q1和 TPS92610-Q1的 SPICE 模型。 我使用的是 Micro Cap 11仿真工具。

我尝试通过您的网站联系、但我无法联系。 最后、我找到了这条路线-与您联系。 我们计划使用新 的驱动器、我们在您的网站上找到了一些 IC、但遗憾的是您的网站上没有 SPICE 模型。 您能不能提供那些对我们非常有帮助的 SPICE 模型。

TL4242-Q1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有的所有模型均可在 TI.com 上找到。TI.com 上已有 TPS92610-Q1和 TL4242的模型

    www.ti.com/.../toolssoftware

    www.ti.com/.../toolssoftware

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我正在使用 Mcrocap 11工具、该工具不适合您在网站中提供的(SPICE 模型格式)。 因此、请提供正确的格式文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们也没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不提供这些用于测试的 SPICE 文件意味着在汽车行业中制造玻璃破碎声音、那么您就是一个大 MNC。 您能否安排与您的销售主管会面以解决此问题? 由于我们计划测试该 IC (TL4242-Q1和 TPS92610-Q1的 SPICE 模型)、因此测试完成后、我们计划每年购买1 lakhs IC。 不要错过这个很好的机会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贵公司是否有任何当地 TI 销售支持? 你可以在这个请求中与他讨论这个问题、他可能有一些好主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、张安达、我们在这里没有 与 TI 销售人员的联系。 是否可以为我们任命销售人员?