This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:-5V 反相降压/升压转换器不工作

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767702/tps65133--5-v-inverting-buck-boost-converter-is-not-working

器件型号:TPS65133

您好!

我的输入是锂电池、VPOS 正确显示+5V、但-5V 显示0.6V。

下面是器件的布局。

我使用1239AS-H-4R7M 作为我的 L1和 L2电感器。

请看一下并告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月31日前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、连接到 SWN 引脚的 L1上发生的情况的屏幕保护。

    L2是1.7MHz 下从 SWP 引脚上的0V 变为5V 的方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以附加设计原理图吗? 此外、我无法访问您在帖子中提到的布局。 获得原理图/布局后、我将查看是否可以找到反相转换器不工作的原因。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到相同的问题;+5V 正常、-5V 显示0.6V。 我遵循了数据表上的建议布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    感谢您附加原理图和布局。 我查看了这些内容、但没有看到任何可能导致 VNEG 根本不出现的情况。 如果它类似于 VNEG 上的过载情况、器件将关断、您甚至不会看到+5V 上的正电源。
    不确定启动时是否有示波器探测 VNEG 输出。 VNEG 输出是否在加电时短暂上升?
    是否在多个电路板组件上发生这种情况?
    遗憾的是、对于 VNEG 为什么不出现、我没有任何可靠的线索、但如果您能够向我发送一个电路板设计、我愿意在实验中查看您的电路板设计。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里的设计与您提交文件的其他客户的设计几乎相同(基本上是数据表中推荐的设计)。 我已经测试了多个板、结果都相同。 5V 良好的 Vneg 读数约为0.66V。 我查看 了我的设计中 V neg 电感器的开关频率、它基本上没有运行。  我目前没有要发布的示波器截图、但如果这提供了任何见解、我可以在本周晚些时候发布。 如果我在芯片上提供日期代码、会有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果其他客户开关节点波形具有近似正确的频率、在您的情况下、负开关节点似乎根本没有进行开关。 如果我可以获取其中一个板并在实验中查看它、那么进一步调试会有什么帮助。 此外、您还可以提供批次代码(只需逐行提供器件上的所有文本标记即可)。 您似乎在美国、因此如果您可以通过 PM 提供电子邮件、我可以向您发送收货地址。 谢谢你。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您观看本演示、我认为电路板的-5侧附近存在一些焊接问题。

    焊接新芯片后、问题得到解决。 与之前发布的波形相比、SWN 引脚上的波形看起来更好。

    如果您仍想查看电路板、请告诉我

     

    谢谢

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    器件上的标记为 shy TI 391 APFN、

    我已附上一些图片、说明我在负开关节点上看到的情况。~ 35kHz

    从正面看、我看到1、7Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如您从 OPS 上次的答复中看到的、该设计的问题与电路板装配体有关。 由于您在 VNEG 上遇到类似的0.6V 症状、因此可能是类似的组装问题。 除此之外、我不确定没有 VNEG 电源的原因。 如果排除了组装问题、如果您能够发送一个电路板、我很乐意查看您在实验中的其中一个电路板。

    此致、
    辽卡特