This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:24V 150W 交流/直流-限流解决方案

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767566/ucc28880-24v-150w-acdc---current-limiting-solution

器件型号:UCC28880

我有一个24V 输出150W 交流/直流转换器为两个电路供电、每个电路均可限制在96W 以下 、我正在寻找 一个限流解决方案来帮助我满足 UL 2类功率限制。  您能否推荐任何已通过 UL 认证并符合相应标准的产品?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您正在寻找一个可以满足 UL 60950有限电源电路限制的电路、因此不是有关 UCC28880的问题、对吧?

    请澄清。

    此外、请提供您预期功率限制的 V-I 曲线、以便我们可以找到是否有现有解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的问题-是的、请求的电路可以执行 UL 60950、而不需要是 UCC28880。 我将发送 V-I 曲线。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个多星期以来、我没有收到您的任何进一步信息。 我假设您的问题已解决。 如果您有其他问题、请打开新主题。 此主题已关闭。