This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2852:需要调整 LM2852YMXA-3.3输出电压

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2852, TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766242/lm2852-lm2852ymxa-3-3-output-voltage-need-to-be-adjusted

器件型号:LM2852
主题中讨论的其他器件: TPS54218

我的设计中使用的是 LM2852YMXA-3.3器件。 我的输出电压为3.298V。

我需要将电压增加到3.4伏。 我可以通过什么方式调节输出电压?

如果将分压器连接到 SENSE 引脚将解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    LM2852的 IC 内部已经有一个分压器。  添加一个外部分频器将影响总体环路传递函数。  它可能起作用,但我没有尝试过它。  是否有任何措施会阻止您使用 TPS54218等调节输出解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计已经完成、电路板处于测试阶段。 您建议的器件可用于下一版电路板。 到目前为止、是否有任何方法可以调节电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anoop、

    您是否打算在临时修复中进行硬接线? 我通常不会推荐它、但您可以尝试在 SNS 引脚和输出电压之间添加12.1k 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anoop、

    您是否需要进一步的帮助? 如果是这样、您可以重新打开此主题。