This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 封装材料信息

Guru**** 2533560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767909/package-material-information

大家好、TI 支持团队、

您是否会为器件 TPS23755RJJR 提供卷带封装材料和引脚1信息? 我们无法在数据表中找到它、如下所示的 TI 网站。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23755.pdf

 下面是我们要查找的示例:

P/N:TLV350x、如 PAGE.21至22封装材料信息。

DS、 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3501.pdf

 期待收到您的善意反馈。 太棒了!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    此器件刚刚上市、因此您可能需要等待几天才能使用最终数据表更新产品页面。 但是、如果您向我发送了朋友请求、我可以通过直接消息将屏幕截图私下发送给您。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom Amlee、

    我已经发送了。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    数据表已更新。 有关封装信息、请参阅第44页: www.ti.com/.../tps23755.pdf

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    由于我能够回答您的问题、您能否单击您认为最有用的帖子上的绿色"已解决"按钮? 如果您有其他问题或疑虑、我很乐意提供支持。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师