This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:更高的输入电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5060-Q1, TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767638/lm5060-q1-higher-input-voltage

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5069TIDA-01167

尊敬的团队:

我正在寻找高达100V 的热插拔控制器和 AEC Q-100。

客户可以使用 LTC4380、即使它不是 AEC Q-100器件。

请帮助提出合适的解决方案。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    LM5069具有高达80V 的更高工作电压范围、瞬态绝对最大值为100V。 您能否检查 LM5069是否适合?
    LM5069可根据应用 notewww.ti.com/.../snva683.pdf 使用
    什么是应用用例和终端设备? 对于此应用、非 AEC Q-100器件是否正常。

    最棒的
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh:

    感谢您提供相关信息。
    对于未来的5G 应用、终端设备将是自动舵汽车的以太网配置。
    因为电池在启动期间的尖峰大约为80V。 因此、有必要使用100V 器件和 AEC Q-100。
    那么、我们在这里似乎没有合适的器件、对吧?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    电池的标称电压是多少?
    通过在输入端提供适当的 TVS 保护、LM5060-Q1可用于防止负载突降事件和 ISO 瞬态脉冲。 www.ti.com/.../tiduc41a.pdf

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh

    感谢您的快速响应。
    标称电压为9~18V。
    您是否有建议采用 AEC Q-100的单个 TVS?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    此系统是否需要负载突降保护? 如果是-请按照 TIDA-01167的设计进行操作。
    TVS 封装/额定功率的选择将取决于截止负载电流。 该系统的标称负载电流是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh:

    感谢您提供相关信息。
    但客户需要100V 设计、此设计似乎只能支持高达70V 的电压。 你对此有什么建议吗?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、我们没有支持100V 工作电压的器件。

    TIDA-01167支持12V 电池、瞬态保护高达101V (ISO16750-2未抑制负载突降)、如图35所示。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh

    感谢您提供相关信息。
    我检查图35、在101V 输入电压瞬态期间、输出仍然为41.75V
    我认为、如果此设计用于12V 应用、这对该参考设计没有意义。
    通常、客户将使用额定值略高于12V 的器件。
    但41.75V 过大。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    当输入超过12V 时、您可以利用 LM5060-Q1的 OVP 引脚切断输出、并在输入端使用 TVS 二极管钳制瞬态电压、最大绝对值为 LM5060-Q1。

    此致、
    Rakesh