请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF16821-Q1 大家好、
有一 个 RISO 与 CLOAD 应用程序需要您的帮助。 SBOA134中有一个有关 RISO 与 CLOAD 的表。
但我的客户希望 VCOM 输出使用10欧姆与10uF、因为 VCOM 纹波和噪声可以从800mV 到150mV。
需要您的帮助才能获得有关增益和相位裕度分析的建议。
此致、
艾伯特·李。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
有一 个 RISO 与 CLOAD 应用程序需要您的帮助。 SBOA134中有一个有关 RISO 与 CLOAD 的表。
但我的客户希望 VCOM 输出使用10欧姆与10uF、因为 VCOM 纹波和噪声可以从800mV 到150mV。
需要您的帮助才能获得有关增益和相位裕度分析的建议。
此致、
艾伯特·李。
您好、Albert、
Riso = 10欧姆将减缓斜升。 输出缓冲器稳定、稳定时间为~500uS
我对 Cload=10uF 和/out RISO=10欧姆进行了比较、没有 RISO 的电容器由于快速瞬态而具有极小的稳定性振铃
快速斜升轨迹:Cload =10uF
缓斜升轨迹;Clload=10uF RISO=10 Ω
VIN=8V
DAC=1F0至 DAC=1FF
此致、
Costin