This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:光敏?

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768151/lmzm23600-photosensitive

器件型号:LMZM23600

我开发了一款包含 LMZM23600SILR 直流/直流(非隔离式)模块的电路板、可将24V 电压降至6V。  在我组装的前两篇文章中、其中一篇似乎在我的显微镜的照明环下表现出了光敏性。

现在,电路板上有一个布局问题--我最终在覆铜中饿了,并且缺少散热过孔来将热量从模块的散热焊盘中带走。  因此,电压调节不是很好(它在6V 输出上的漂移大约为+/- 1V 左右)。

在第一篇文章中,PGOOD 信号循环开关,但是当我把电路板放在显微镜下,这样我就可以处理它时,这种行为会立即消失。  显然、它不是来自显微镜本身的接近。  如果我在该区域粘上一块纸板来铸造阴影、当阴影到达模块时、行为将停止。  纸板的实际位置变化不大、打开/关闭光源也会影响这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我没有遇到任何可能导致 LMZM23600器件间歇性循环 VOUT 和 PGOOD 的光敏问题。 您能否连接原理图和 PCB 布局? 如果铜比预期的少、我可以认为最糟糕的是器件的运行温度将高于预期。 根据您的负载电流和电路板尺寸、这可能会导致热关断并有效地导致 PGOOD 被拉低。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望这些已经足够好了吗? https://imgur.com/a/6Jims9N 如果没有、请告诉我您希望看到的内容。 它是标准的1.6mm 2层叠层。

    该设计源自 Webench、从原理图的角度来看、此设计没有太多可做的事情...
    我知道我可以做得更好、提供更多铜和通孔来帮助加热... 我将在下一个旋转中执行该操作。

    现在、我非常确信 PGOOD 反弹的原因是输出处于稳压范围之内和超出稳压范围。 但我仍然无法理解为什么会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我已经查看过您的原理图和布局、看起来不错。 在将输入电容靠近 VIN 引脚放置并使用一条小反馈走线来防止噪声耦合时、您遵循了数据表中列出的布局指南。

    您能否提供 VIN、VOUT 和 SW 的范围? 您可以通过监控外露电感器的顶部来探测 SW。 我很想查看开关稳压器是否存在任何可能导致 PGOOD 抖动的间歇性问题。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个视频、展示了我今天能够实现的功能。

    它保持"稳压"状态、因此 PGOOD 不会翻盖。

    但您可以看到、随着照明定向到模块、稳压电压上下移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加的一些静态图片现在已出现在相册中: photo.app.goo.gL/CV1pYC7s6jjiiu5L8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您观看有关故障事件的详细视频。 实时查看照片敏感度问题非常有趣、因为这有助于我更好地了解您的系统。

    我建议您将另一个电容器放置在 VOUT 附近。 这需要做一些手术、但也许您可以将涂层报废以获得 Vout 和 GND 焊盘、并在 R17丝印的位置放置另一个22uF 的焊盘。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我在评估板上尝试了高亮度白光 LED 闪光灯、但没有异常行为。

    您是否能够将另一个输出电容器或将输出电容器移至靠近模块的 VOUT 端子的位置?
    我很好奇地想知道输出电容器的放置是否会对您电路板上的行为产生任何影响。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    只需检查一下您是否仍然存在此问题、以及您是否尝试了输出电容器放置建议。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav 和 Jimmy:

    感谢您在这方面的帮助。  很抱歉,我沉默了几天--过去几天我还被其他一些事情拉开了距离。   

    嗯,我有一些好消息--事实证明,测试文章中有一个汇编错误--反馈分频器组装错误,导致反馈线路基本上浮动。  这是一个奇迹,它在正常的任何信标下运行;照片效果仍然是一个谜。  但是、在反馈正确配置的情况下、输出处于设计的6.06V 输出点。

    根据您关于重新放置去耦电容器的建议、我将随时更新设计、以使输出电容器刚好与模块的输出焊盘相对应、并将添加额外的散热过孔。

    你可以看到一些开关噪声--它可能是我的测量设置的一个伪影--但我认为最初的指示是,这可以满足我的需要。

    再次感谢您的帮助、也感谢您花了很长时间才回来!

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真是个好消息。 感谢 Joseph 的回复。

    谢谢、
    Denislav