This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196:TPS61196EVM-600评估板

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764975/tps61196-tps61196-tps61196evm-600-evaluation-board

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS61199

您好 Sean、

您对我在 TPS61196评估板上发布的内容缺乏响应启动问题将其视为 TPS61196的设计缺陷?

谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    很抱歉、我在这个问题上没有更多公共资源、您是否尝试更改为其他芯片或电路板、我希望您需要检查您的电路板、并确保电路板中没有开路连接。 如果您不介意,您可以在此处上传 schmatic 和 led 连接以及测试台图片,我将尝试解决。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    很抱歉,我很长时间没有跟进 Ypu 案件,因为我忙于处理其他紧急案件。 我将尝试寻找一些时间跟踪您的案例、请您提供有关您的案例的函函函函。 谢谢、因为这个问题已经存在很长时间了、我想先关闭这个问题、我们可以在新问题中讨论这个问题。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自12月首次通报以来,这个问题仍然存在。
    这是一个标准的 TI 演示板、在关闭和快速打开时会断开。
    您已经在的应用中检查了此 TI 演示板、发现我发送的许多波形没有问题。
    是在没有得到答案的情况下绕圈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是从2018年11月开始的主题、没有任何问题得到解决。

    e2e.ti.com/.../2799698
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    由于您更改了每个通道的满量程电流、但您只更改了仅用于更改满量程通道电流的 R26。 但您还需要更改每个通道的余量电压。 您还需要更改 R23以提供足够的余量电压。 对于100mA,您已将 R26更改为51k,请参阅数据表中的图5。 R23需要大于100mV*51k/307.3mV=16.6k。 您能不能尝试调整 R23并尝试一下。 在这种情况下、我真的没有太多的理想选择。 再次抱歉。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。

    我想再向大家指出一次、主要问题是先关闭再快速打开、这将导致损坏。
    TPS61196演示板和 TPS61199演示板都发生了这种情况。

    您会如何建议如何帮助关闭和打开损坏问题。

    为供您参考、我们在整个 CES 2019上运行了演示、只要我们不能快速关闭和打开、就不会出现任何问题! 等5分钟就好了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    如果您不知道如何解决这个问题、TI 是否没有人了解 TPS61196/99演示板的这个问题?

    我已经发布了超过3个月、但仍然没有结果、只是在圆圈中显示。

    谢谢你。