This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:tps54540dda

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765406/tps54540-tps54540dda

器件型号:TPS54540

根据规范、如果 EN 引脚被拉至低于1.2V  

开关被关闭

  我已关闭 EN 引脚低于0.6V 的 tps54540 DDA 器件

但我仍然看到开关输出端至少为1.5v

为什么会这样呢?

我需要完全关闭开关

除了 传入的12VDC 电压外、PCB 上没有其他电压、它仅通过100k 电阻进入 tps54540输入端和 EN 引脚

我的电子邮件:johntse@asis-technologies.com

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享有关问题的详细信息。 您能帮助回答几个澄清问题吗?

    您可以分享您的 TPS54540原理图吗?

    TPS54540的标称输出电压和负载电流是多少?

    器件是否在 EN 引脚被拉至低于0.6V 后进行开关(探针 SW 节点)?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您对这个 e2e 线程的了解。 您能否回答几个澄清问题?

    您可以分享您的 TPS54540原理图吗?

    TPS54540的标称输出电压和负载电流是多少?

    器件是否在 EN 引脚被拉至低于0.6V 后进行开关(探针 SW 节点)?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您仍有问题、请回复此主题、并重新打开。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn

    很抱歉、我没有注意到您的电子邮件回复、并且删除了您的电子邮件回复、直到我意识到这是为我准备的

    请参阅随附的原理图。

    我已经通过一个正向电压< 0.6V 的二极管将其置于禁用状态

    该规格表明、只要低于1.2V 就足以禁用 IC

    输入电压正好为12v、输出电压为3.3V

    在测试期间、负载电流很小、大约60-100mA、主要由 运行频率为120MHz 的 CPU 提供

    不确定器件在禁用后是否仍在切换、我没有示波器、只有模拟万用表

    此电路仅具有此12v 输入源、没有其他输入源进入、仅3.3V 电压为 boarde2e.ti.com/.../PWR_2D00_test_2D00_disable.PDF 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果断开二极管并将输入电压降至1.2V、您是否能够验证 EN 是否按预期工作? 然后、您应该会看到输出关闭。 我的预期是、必须有泄漏到使能引脚、该引脚将此电压拉至1.2V 以上。 在测试过程中、您是否还使用万用表测量 EN 引脚电压?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您还有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    是的、没错、

    事实证明、某些二极管不是正确的部件

    因此电压大约为1.2V

    这就是某些部件工作、而某些部件仍然具有某些电压的原因

    我对 EN 输入的接地短路、SMPS 完全关闭

    现在、我将执行一些检测测试、以确定 SMPS 将在我的电路中完全关闭的电压

    根据规格、如果电压低于1.2V、则应关闭

    John