根据规范、如果 EN 引脚被拉至低于1.2V
开关被关闭
我已关闭 EN 引脚低于0.6V 的 tps54540 DDA 器件
但我仍然看到开关输出端至少为1.5v
为什么会这样呢?
我需要完全关闭开关
除了 传入的12VDC 电压外、PCB 上没有其他电压、它仅通过100k 电阻进入 tps54540输入端和 EN 引脚
我的电子邮件:johntse@asis-technologies.com
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据规范、如果 EN 引脚被拉至低于1.2V
开关被关闭
我已关闭 EN 引脚低于0.6V 的 tps54540 DDA 器件
但我仍然看到开关输出端至少为1.5v
为什么会这样呢?
我需要完全关闭开关
除了 传入的12VDC 电压外、PCB 上没有其他电压、它仅通过100k 电阻进入 tps54540输入端和 EN 引脚
我的电子邮件:johntse@asis-technologies.com
John
尊敬的 Katelyn
很抱歉、我没有注意到您的电子邮件回复、并且删除了您的电子邮件回复、直到我意识到这是为我准备的
请参阅随附的原理图。
我已经通过一个正向电压< 0.6V 的二极管将其置于禁用状态
该规格表明、只要低于1.2V 就足以禁用 IC
输入电压正好为12v、输出电压为3.3V
在测试期间、负载电流很小、大约60-100mA、主要由 运行频率为120MHz 的 CPU 提供
不确定器件在禁用后是否仍在切换、我没有示波器、只有模拟万用表
此电路仅具有此12v 输入源、没有其他输入源进入、仅3.3V 电压为 boarde2e.ti.com/.../PWR_2D00_test_2D00_disable.PDF 供电