This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电路连接器

Guru**** 2796935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765554/lm5170-q1-circuit-breker

器件型号:LM5170-Q1

你(们)好

对于 lm5170-Q-有一些问题、

尝试使用 LV 端口的断路器、如下所示。


 如果向 LV 端口施加反向电压、是否可以关闭断路器功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您提出问题。

    您能否布置已实现的电路?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    请参阅以下内容

    尝试使用 LV 端口的断路器、如下所示。

     如果向 LV 端口施加反向电压、是否可以关闭断路器功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这不能防止电池反极性。  请考虑使用附加电路提供反向保护。

    e2e.ti.com/.../3857.Reverse-Polarity.pdf

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi