This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:SM72445的 MPPT 操作

Guru**** 2591980 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762432/sm72445-the-mppt-operation-of-sm72445

器件型号:SM72445

你(们)好

我对 SM72445的 MPPT 操作有疑问。

最大功率点跟踪(MPPT)算法可监控输入电流和电压、并控制 PWM 占空比、从而更大限度地提高从光伏模块收集的能量。

它控制 PWM 占空比以调整功率级的输入阻抗、从而使 PV 模块能够输出最大功率。

但是,如果 MPPT 控制的占空比 与稳压器的占空比发生冲突,该怎么办?

在升压模式 Vout=1/(1-D)*Vin 和降压模式 Vout=D*Vin。

功率级如何保持其输出电压稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    支持此器件的工程师不在办公室。 他将在接下来的几天内作出答复。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    可以帮帮我吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您关注 SM72445。  很抱歉耽误你的时间; 我目前出差。

    该控制器可运行在降压、升压和降压/升压模式下、即它可稳定至任何占空比、从而在 MPPT 电池板电压 Vin 和输出电压之间建立关系。  输出电压可以是电池之类的固定电压、也可以像电阻器那样变化。  该算法会找到 MPPT Vin 点、并调整占空比以从电池板提取最大功率到输出。  与产生恒定电压的常规直流/直流控制器不同,该控制器无论输出轨是什么,都能产生“恒定功率”。  

    该算法基于扰动和观测机制。  它会增加一个阶跃的占空比并评估功率。 如果功率增加、它将再次增加占空比。  如果功率已耗用、它将使占空比变化反向。  它会继续这种扰动和观察。结果会稳定在最大功率点。

    控制器感应输入和输出电压以决定工作模式。  例如、MPPT 电压为 Vin1、您的输出电压为 Vo。  如果 Vin1 >Vo、则控制器将以 Vo/Vin1占空比以降压模式运行。

    如果 Vin1

    如果 Vin1接近 Vo、控制器将以适当的占空比在降压/升压模式下运行。

    如果您的输出是电阻器、 该算法将调整占空比以稳定至能够为该电阻器提供最大功率的 Vo。  运行模式(降压或升压或降压/升压)将由控制器根据上述关系确定。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi、
    非常感谢您的详细回答!
    还有一些我不太理解的东西、希望你们能帮我。

    如果3个面板并联,并且每个面板都配备了 MPPT,尽管每个面板都达到了其最大功率点,但它们的输出电压将如何?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    如果您将电路视为恒定功率、它将帮助您了解这些问题。 三个面板将产生 W1、W2、W3电源。 当它们并联时、总功率将为 W1+W2+W3、并且它们的输出电压将相同。 如果输出是电池、电压将是电池电压。 如果输出是电阻器、则电压为 sqrt (R x (W1+W2+W3))。

    类似地、如果您将输出串联。 总功率仍然为 W1+W2+W3、并且负载电阻器上的总电流将为 Iout=sqrt ((W1+W2+W3)/R)。 该 Iout 将流经三个电路的每个输出、因此、各个 MPPT 电路的输出电压为:

    WI /Iout、其中 I=1、2或3。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi