This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Lm25019

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766626/lm25019

主题中讨论的其他器件:LM25019

我对 lm25019数据表中给出的公式有问题、例如开关频率的计算、 电感器选择公式。 您能帮我解决这些问题吗?

此致

Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sourabh、

    您是否能够帮助回答一些澄清问题? 您可以共享原理图吗?

    您对这些公式有任何具体问题吗? 或者您的电路板的性能是否与您预期的不同?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sourabh、

    我想跟进您对这个 e2e 线程的了解。

    您是否能够帮助回答一些澄清问题? 您可以共享原理图吗?

    您对这些公式有任何具体问题吗? 或者您的电路板的性能是否与您预期的不同?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    这里是这些 I 中使用69微亨利耦合电感器和270kHz 开关频率的电路原理图。 请帮我  

    此致  

    Sourcabh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用公式确定数据表图14中给出的频率、其中使用237K 的 Ron 电阻器值将输出设置为10V、 但是、当我通过给定公式 F = Vout/K * Ron 检查这些值时、其中 K 为9*10^-11、并且我的计算结果显示了在400kHz 的计算频率和10V 的 Vout 中给出的不同值。 请帮我解决这个问题。
    谢谢
    Sourcabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sourabh、

    我计算出 Fsw 大约为460kHz。 您计算了什么?

    您的设计的输入电压是多少?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sourabh、

    我想在这个主题上跟你跟进。

    我计算出 Fsw 大约为460kHz。 您计算了什么?

    您的设计的输入电压是多少?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您的问题仍然存在、请回复此主题、它将重新打开该主题。

    此致、
    Katelyn