This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:如何计算交叉频率?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766110/lm5141-how-to-calculate-the-crossover-frequency

器件型号:LM5141

您好:

        现在、我 对交叉频率的 LM5141有疑问、下面的详细信息将对此进行展示。

问题:

            基于"如何确定瞬态响应的带宽..."(作者是 Sheehan Bob 先生)、我测试了 LM5141的瞬态响应。  根据公式、我得到了差分结果。

vp=1/(4*fc)方程1

v=∆i/(2*3.1415*fc*Cout)方程二。

注意:VIN=12V、VOUT=5V、∆I=10A (IA (10A)-IB (0A)=10A)、Vp=80mV、Cout=1.15mF、tp=64us、电流斜率= 1A/us

LM5141为峰值电流模式、但 公式 1和公式2之间存在扩散结果、然后将∆i 设置为5A、结果 与10A 相同。

为什么在一到二之间存在差异? 哪一个是缝合? 我对如何推导公式感到非常满意!

非常感谢!

下图是 Bob 文章:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5859485、

    我已经在 TI 网站上查看了名为“如何从瞬态响应测量中确定带宽”的博客,发现比您找到的博客更易于理解。 请注意,这种说法应该显示在“Power House”博客中。

    在我找到的版本中、公式4是 tp=1/(4*fc)而不是 Vp=1/(4*fc)。 由于带宽被假定为恒定的、而不是对激励的响应、因此这更有意义。 尽管阶跃大小、我们仍希望峰值响应的时序保持恒定。

    公式6是您在本文中找到的公式2的等效值。 它是 Vp=deltaI/(e*PI*fc*Cout)。 请注意、如果电流模式直流/直流受到临界阻尼、e (Euler 的编号)将替换2。 该数字应根据负载阶跃的大小进行缩放。

    请注意、这两个公式都假设负载阶跃为即时的、没有 ESR、并且占空比不会饱和(达到0%或100%)。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert:
    感谢您的回复!
    公式4是 tp=1/(4*fc),是的,我写错了。 我已经测试了电路
    我在 tp=1/(4*fc)和 Vp=deltaI/(e*pi*fc*Cout)之间有不同的结果。 fc=3.9KHz (公式4) fc=12kHz (公式6),我想对差分点进行组合,您说“该数字应根据负载阶跃的大小进行缩放。” 如何理解它。 当我有两个初步结果时、我还想知道哪个公式。 我很困惑。
    更糟糕的情况是、电流从0%变为100%。 因此、我还想知道交叉频率是否与负载电流有关! 我认为高 Δ 电流会产生高压降、因此结果是恒定的。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert:
    我还想知道如何推导等式4和等式6的公式。 因此、我将知道如何检查我的测试或其他内容!
    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的、了解有关公式如何推导的更多信息。

    e2e.ti.com/.../06803433.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David。