This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:电流感测精度-比率(Isens/Iout-en)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764018/lm5060-accuracy-of-current-sense---iratio-isense-iout-en

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069

我必须进行一些精度计算、以确保不会损坏连接到 LM5060的 FET。

一个重要的精度值是数据表第5页的比率(Isense/Iout-en)。 如果比率过高、则所连接 FET 的 VDS 测量将受到重要影响。 如果比率介于1.70和2.30之间、则 FET 产生的关断电流的总精度为+/-15%(不包括 VDS 精度)。 ->这很重要!

如果有一张图表、显示温度与比率之间的关系、这将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jetzer

    感谢您在 E2E 上与我们联系!
    您能否分享您的应用用例、终端设备和目标精度要求、以检查 LM5060是否适合

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是我们原理图中的一个片段。 如果我们能够增加流经 FET 的电流、R1 (Rsens)可能会发生变化:

    我们的用例:
    -我们需要一个高侧 FET (IAUT300N08S5N014)电路、该电路具有自我保护功能(如果短路、FET 不会损坏)
    -一个非常慢的40A 保险丝(汽车保险丝)将保护电路不受长时间过载的影响
    -如果连续电流为40A、则不必损坏 FET
    -如果持续电流为40A、则驱动器(LM5060)不必关闭 FET (最好是45A 的电流、与保险丝有安全间隙、防止出现异常关闭)
    温度范围:-20°C 70°C 环境温度
    - FET 的功率损耗不超过2.5W (并联 RDSon = 1m Ω@Tj=145°C)->最大值 50A ->最大精度:45A +/-5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jetzer

    感谢您提供项目详细信息。
    LM5060适用于不需要精确电流感应但需要某种级别故障保护的应用。 除外部 FET RDS_ON 变化外、精度在+/-20%范围内。
    为了获得更高的精度、请使用具有外部电流感应功能的器件、例如 LM5069

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的快速响应以及更准确的驱动器的建议!
    另一个重要要求是低工作电压。 电压介于6.7V 之间、最高应达到60V。 此外、LM5060的 VGate/VIN 行为要好得多。

    LM5060的 VDS 容差是否也包括比率容差? 如果 VDS 容差导致电流感测容差为7A (7mV、1m Ω Rdson -> 7A)、并且 IRatio 容差约为15%、则总容差(无 Rdson 容差)约为30%。 是这样、还是在引脚感应和输出端测量的 VDS 容差?
    如果相关参数的总容差带与芯片温度相关、这将非常有帮助。

    似乎、我必须优化 FET 的热耦合->增大流经 FET 的最大电流->能够覆盖电流感应的30%精度。

    或者您是否有其他驱动程序建议? 请告诉我!

    谢谢、此致、
    打败 Jetzer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jetzer

    根据最小工作电压要求、LM5060是我们唯一的选择。

    VDS 容差来自 VDS 比较器的偏移、不包括 IRatio 容差。 由于您不使用 Ro 电阻器、因此 Iratio 不会影响数据表中的每 eq (21)精度。

    请使用随附的工作表进行精度计算。 将 RDS (ON)随温度的变化进行馈送、以估算精度。

    e2e.ti.com/.../LM5060-Isc-accuracy-cal.xlsx

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    提示:直接在引脚上测量 Voffset 非常有用。

    但我对您在 Excel 工作表中完成的误差计算感到有点失望。 完全错误:

     

    您计算得出(uA x 欧姆)- V... 单位不在同一范围->在这种情况下、Voffset 不会产生任何影响!
    我认为、Voffset min 或 max 的使用对于 min/max 计算不正确、但我将证明这一点、并上传我的误差计算版本。 请在上传后立即查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jetzer

    你是对的。 我忽略了这些装置...
    请在计算准备就绪后立即分享。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiRakesh、

    这是包含修改后的精度计算的 Excel 工作表。 请看一下。

    BR、

    心搏

    e2e.ti.com/.../8540.LM5060-Isc-accuracy-cal.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jetzer

    感谢您更正这些单位。
    调整单位后、我们得到相同的值、这是该器件的预期值。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jetzer

    遗憾的是、LM5060-Q1无法满足您的目标精度:45A +/-5A。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    是的、我看到了。 我们可能会尝试扩展/提高总功率能力、从而增加总电流。

    感谢你的帮助。

    BR、
    心搏