请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 您好!
我想使用 TPS26621来限制 LCD 显示屏背光的电流(20mA、19V)、从而使显示屏成为符合 UL 标准的"低功耗"模块。
我认为我需要将 TPS26621经过 UL 注册。
您能否向我更新此组件的 UL 状态?
此致、
Gabriele
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 TPS26621来限制 LCD 显示屏背光的电流(20mA、19V)、从而使显示屏成为符合 UL 标准的"低功耗"模块。
我认为我需要将 TPS26621经过 UL 注册。
您能否向我更新此组件的 UL 状态?
此致、
Gabriele