This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:UL 认证正在申请中

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768075/tps2662-ul-recognition-pending

器件型号:TPS2662

您好!

我想使用 TPS26621来限制 LCD 显示屏背光的电流(20mA、19V)、从而使显示屏成为符合 UL 标准的"低功耗"模块。

我认为我需要将 TPS26621经过 UL 注册。

您能否向我更新此组件的 UL 状态?  

此致、

Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、您好!

    我已通过电子邮件回复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    现在我不再有任何疑问

    这解决了我的问题