This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:LM2670负电压最大电流问题。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2670, LM2576, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765122/lm2670-lm2670-negative-voltage-maximum-current-question

器件型号:LM2670
主题中讨论的其他器件: LM2576LM46002

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 LM2670设计负电源。

输入15V
输出-15V/1A

对于 LM2576、假设数据表为负、则可以采用最大700mA 设计。

LM2670想知道负电源设计中的最大电流是多少。

在设计负电源时、请告诉我们如何设计 EN。

它是否与正电源设计相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    可由反相转换器处理的电流取决于输入和输出电压。
    这是因为 Iout =电感器* Vin/(Vin -|Vout|)、其中|Vout|是 Vout 的幅度。 您可以将电感器视为 LM2576或其他转换器芯片的额定电流。 有关如何在使用 LM267x SIMPLE SWITCHER 计算最大输出电流(修订版 E)的说明、请参阅"AN-1采用 LM267x SIMPLE SWITCHER 的正负降压/升压转换器(修订版 E)"或"使用 LM4600x 和 LM4360x 简化反向应用(修订版 B)"。 这两个文档均可在 TI 网站的 LM2670登录页面或 LM46002登录页面的技术文档选项卡下获取。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    如果您想了解更多信息、请发布。 否则,请单击“已解析”关闭此主题

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    您的问题似乎已得到解答、因此我将关闭此主题。

    此致、Robert