This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:限流模式下的导通时间

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764694/lm5161-q1-on-time-in-current-limit-mode

器件型号:LM5161-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如何在电流限制模式下确定导通时间? 它们希望在电流限制模式下对输出电流进行滤波。

它们假设导通时间由公式(3)决定、周期直到电感电流达到电流限制阈值。 这是我们的理解是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    如果高侧电流超过 ILIM (HS)~ 1.65A、则 MOSFET 会在 TRES ~ 100ns 后关闭。 这是一个与正常导通计时器分开的电路、因此不依赖于导通计时器。 在功能方框图中、该电路显示为电流限制比较器。

    您的工程师正确地指出、如果电流低于 ILIM (HS)、则公式3确定导通时间。 高于 ILIM (HS)后、HS FET 关断前只有~100ns 的延迟。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们收到了客户的其他问题。 可以确认吗?

    如果 IC 在以下条件下运行、IC 如何确定关断时间?

    -条件-
    峰值电感器电流达到 ILIM (hs)
    2. Tres=100ns 后高侧开关关闭
    3.当 Toff (cl)时 IC 停止
    4、即使关断时间超过 Toff (cl)、VFB 也高于2V
    5.高侧开关是否会保持关闭? 还是高侧开关会打开?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    SW 将保持关闭状态、直到 FB 低于2V、即使 TOFF 计时器已激活。 这种从过流过渡到软短路的方式是平滑的。

    此致、Robert