This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:UC1846与 UC1846-EP、UC1846-SP 和 UC1846-M 之间有何区别?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846-SP, UC1846-EP, UC1846, UC2846, UC2846M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766386/uc1846-what-is-the-difference-between-the-uc1846-and-the-uc1846-ep-the-uc1846-sp-and-uc1846-m

器件型号:UC1846
主题中讨论的其它部件:UC2846UC2846M

您好!

我想了解 UC1846的"变体"之间有哪些差异。 其中包括 UC1846-EP、UC1846-SP 和 UC1846-M 我收到了来自中国以外地区的 Jenny Liu 的回复、但我们不清楚是否存在物理差异、或者只是测试了一些不同规格的差异。 下面是我从 Jenney 那里得到的答案。 下面是我今天上午给她的回复消息/询问。

她的初步答复:

关于你的询问,首先,uc1846和 uc2846是完全一样的。 测试限制是唯一的差异。 uc1846经测试具有更严格的容差、因此该器件可在更宽的工作温度范围内在其规格范围内运行。

uc1846-EP 是 uc1846的增强型产品、您可以通过以下链接查看可靠性报告。 https://www.ti.com/seclit/rr/sgzk067/sgzk067.pdf

uc1846-SP 是太空级产品,在抗辐射方面具有良好的性能。 辐射测试报告如下:www.ti.com/.../snaa274.pdf

uc2846M's 的评级为军用级、您可以根据您的应用领域选择合适的产品。 谢谢。 希望这对您有所帮助。

此致、
卢珍妮"

我给她的后续电子邮件:

"我正在跟进您对我们的询问的回复。

 

我们对与 EP、SP 和 M 这三个类别相关的测试感到有点困惑。这是因为这三个类别的测试完全相同,根据您的陈述。

 

首先,我们的可靠性工程师问:“1846-EP 是不是像所有其它芯片那样制造? 如果是、为什么它会更可靠?  是否有高水平的生产筛选?  随附的报告(https://www.ti.com/seclit/rr/sgzk067/sgzk067.pdf)是设计鉴定报告、而非生产筛选报告。

 

“uc1846-EP 是 uc1846的增强产品”的增强功能是什么。 这是一种不同的设计吗?”

 

然后测试 SP 版本是否经过辐射? 如果是、您如何知道辐射是否未影响器件的寿命?"

有人回答了这些问题吗? 我真的很感谢。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    与-EP 器件型号相关。  EP 和其他商业级产品在封装可靠性方面往往存在差异。

    -EP 产品的生产流程与商用计数器器件不同、而且测试更彻底。

    用于预量产测试的 SP 版本经过辐照、然后进行测试、以显示该器件将通过辐射性能测试。 这不是针对销售的零件执行的、因此不会影响零件的寿命。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此主题的另一个问题:

    TI store 的 UC1846-EP 处于活动状态。 我去那里购买器件、 显示了两个不同的器件型号;其中一个器件型号完全不同。 什么是 UC1846MDWREP? 它是否完全是 UC1846-EP? 另一个数字(V62/06606-01XE)似乎是相同的部件。 这是相当令人困惑的。

     

    谢谢、

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    有关此主题的另一个问题:

    TI store 的 UC1846-EP 处于活动状态。 我去那里购买器件、显示了两个不同的器件型号;其中一个器件型号完全不同。 什么是 UC1846MDWREP? 它是否完全是 UC1846-EP? 另一个数字(V62/06606-01XE)似乎是相同的部件。 这是相当令人困惑的。



    谢谢、




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这些只是具有不同名称的相同器件。

    V62号是该特定-EP 产品的军用器件型号。

    谢谢、

    Daniel