This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-Q1:TL1963A-Q1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766130/tl1963a-q1-tl1963a-q1

器件型号:TL1963A-Q1
主题中讨论的其他器件:TL1963A

该 LDO 的上升时间是多少?

关断引脚与输出电压之间的延迟时间是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请允许我为您留出一些时间来了解这一点。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将能够在下周收集这些数据。 您是否需要任何特定条件(输入电压、输出电压、输出电流、输入/输出电容器等)?

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何特定条件。

    我们需要详细信息来计算系统电源序列完成时间。

    谢谢、

    Moulika。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moulika、

    下面是 TL1963A 的启动和关断。 关断信号和输出上升之间的典型启动延迟为60us。  典型的输出电压上升和稳定时间为40us。  

    请记住、输出电流和输出电容器将影响输出上升和稳定时间。 在以下测试条件下收集了上面的波形:

    VIN = 5V

    VOUT = 3.3V

    SHDN 压摆率= 2V/us

    Rload = 2.2欧姆

    Cin = Cout = 10uF

    谢谢、

    Gerard