请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 尊敬的团队:
我的客户希望在不使用辅助绕组的情况下使用 UCC28780来实现 VDD、但希望使用专用的 VDD 源:
- 原理图中可以消除哪些组件(SWS、HVG 等)?
- 如何连接 VS 引脚?
此致、
NIR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ulrich、
非常感谢您提供的信息。
我已经阅读 了 UCC28780 数据表、我喜欢它具有的众多特性。
1和2:关于 VDD 和 ZVS 采样、我知道我必须使用 Q、这是可以的。
3.关于 VS、即使我有辅助绕组、我也会遇到使用 VS 的问题、因为我 需要低至0V 的 CC/CV 功能。 我不需要短路保护。 是否有办法将 UCC28780配置 为具有低至0V 的48V 输出? (我计划为 CC/CV 控制推动光耦反馈)。
我想拥有一个有源钳位反激式直流/直流隔离式转换器。 我需要一个小巧、高效、安静的设计。
此致、
Yair