This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:在 VDD 无辅助绕组的情况下运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764791/ucc28780-operation-without-auxiliary-winding-for-vdd

器件型号:UCC28780

尊敬的团队:

我的客户希望在不使用辅助绕组的情况下使用 UCC28780来实现 VDD、但希望使用专用的 VDD 源:

  1. 原理图中可以消除哪些组件(SWS、HVG 等)?
  2. 如何连接 VS 引脚?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了添加到 NIR 的帖子中...
    目的是设计一个 CC/CV 输出直流/直流"充电器"、其中输出电压可以介于0V 和48V 之间。
    对于低至0V 的任何输出电压、要求使用 CC/CV (使用次级侧 CC/CV 自供电光耦合器驱动器)。
    这意味着对于 VS、辅助绕组电压可低至0.5V (当输出电压为0V 时)。
    是否可以将不带辅助绕组的 UCC28780控制器用作有源钳位反激式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yair 和 NIR 大家好、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。
    我相信在没有辅助绕组的情况下操作此控制器是可以想象的、但不幸的是、这并不是很实际可行。 我不能说这是不可能的、因为用户可以始终在一组复杂电路上实现、以模拟辅助绕组的功能。 但这可能不值得麻烦。

    如果消除了辅助绕组、则需要提供:
    VDD 源可升至至少18.2V 以保证启动。 它可以保持在该位置、也可以在更晚的电压降至12~15V 以降低偏置功率。
    2.涉及开关节点采样 FET (Q)的 SWS 和 HVG 电路仍然是必要的。 控制器使用 SWS 信号来保持 ZVS 开关并控制初级负峰值电流。 如果消除了这种情况、则会导致显著的开关和导通损耗、并破坏了该 ACF 控制器的作用。
    VS 引脚用于感测大容量电压、以确定欠压和欠压条件、确定 OPP 功能的线路补偿电流、检测输出绕组波形的零电压交叉点以及检测输出过压条件。
    这些都是动态信号、在开关周期内的不同时刻进行采样。 固定阈值比较器电路完全不足以对这些进行仿真。 本质上、初级开关节点电压需要在非常高的频率下忠实地进行缩放并将电平下移至 VS 输入信号电平、以复制缺失的 AUX 波形。 简单的辅助绕组可为您实现所有这些功能、而无需军事预算来为仿真器提供资金。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    非常感谢您提供的信息。

    我已经阅读 了 UCC28780 数据表、我喜欢它具有的众多特性。

    1和2:关于 VDD 和 ZVS 采样、我知道我必须使用 Q、这是可以的。

    3.关于 VS、即使我有辅助绕组、我也会遇到使用 VS 的问题、因为我 需要低至0V 的 CC/CV 功能。 我不需要短路保护。  是否有办法将 UCC28780配置 为具有低至0V 的48V 输出? (我计划为 CC/CV 控制推动光耦反馈)。  

    我想拥有一个有源钳位反激式直流/直流隔离式转换器。 我需要一个小巧、高效、安静的设计。

    此致、

    Yair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yair、

    很抱歉我的回答延迟。 众所周知的光耦合 CV/CC 反馈安排通常有效。 我确信、从48V 一直到0V 的工作电压将带来一些需要克服的特殊挑战。 IC 并非专门为此目的而设计、因此必须生成解决电路来解决一些问题。
    其中包括(但不限于):
    -在 VS 输入端具有足够的振幅、以便在最大电流和最小辅助电压下开关产生的噪声出现时可靠地检测过零(在30mV "零"阈值处)。
    -在极低的 Vout 下处理延长的退磁时间,并以稳定的方式在最大40us 突发周期(25kHz 最小频率)内运行。 当 Vout 下降时、可通过将突发阈值设置为最小值来克服这一问题。
    -在低输出电压下、当降压时间被广泛扩展时、处理谐振电流振铃效应。

    UCC28780 ACF 控制器经过配置、可在满载到轻载条件下实现高效率、但不清楚在输出电压降低时以恒定电流运行时、效率性能曲线是什么样子的、其中输出功率降低、而次级导通损耗保持高。
    最好使用 TI 网站 www.ti.com/.../toolssoftware 上 UCC28780产品文件夹的工具和软件选项卡中提供的 Simplis 模型来模拟您的应用
    这将让您很好地了解电流和电压波形以及工作模式方面的预期情况。

    此致、
    Ulrich