This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:LM2665作为超级电容器充电器

Guru**** 2630245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763216/lm2665-lm2665-as-supercapacitor-charger

器件型号:LM2665

我有一个5V 电压轨、想要为2.7V 超级电容器充电。  使用 LM2665生成2.5V (Vin/2)电压并使用该电压为电容器充电似乎是合理的。  我的问题是、我是否可以依靠 LM2665的40mA 最大电流作为恒流充电器运行、或者这是否会对器件造成潜在损害。  放电的超级电容器基本上看起来像短路、因此我担心这不起作用。  我可以将一个62Ω Ω 电阻器与超级电容器串联、从而将最大电流限制在40mA、但随着电容器电压的上升、充电电流将减小、从而显著延长充电时间。

如果您想了解有关 LM2665使用方法或我所忽略的其他电路的任何建议、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    电流应由 C1和开关频率定义。 您可以更改 C1的值以限制输出电流。
    它基本上是对 C1进行充电和放电。 如果 C1不是太大、我认为器件不会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何处理绝对最大值部分中的警告、将 OUT 与 GND 之间的短路限制在1秒以内?   

    对于为给定的输出电流限制选择 C1、是否有任何特定的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我认为它与 IC 的热性能有关。 如果输出对地短路、则 IC 中会发生所有功率损耗、这会导致 IC 中出现高温。 超级电容器的电容是多少?

    如果输出为零,则输出电流应为2*5V*C1*FS。 如果 C1为0.1uF、则电流为80mA。 我们可以尝试0.01uF 将输出电流限制在8mA。

    使用电荷泵时、如何保证输出电压可能低于2.7V。 5V 电源轨中可能存在电压变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容将介于1.5F 和6F 之间。  这看起来像是一个长时间超过1秒的短路。

    输入电压是一个相当良好的调节5V、因此我可以放心地说它永远不会超过5.4V、Vin/2永远不会超过2.7V。

    我不想将电流限制在低至8mA 的水平。  即使40mA 也低于我的实际需求、但这是我在这种尺寸的电荷泵中发现的最高输出电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    它是非常旧的器件。 该器件似乎没有过热保护功能。 我想这就是器件限制其短路周期的原因。 否则、热性能可能会损坏 IC。 我们是否可以将大于20欧姆的电阻器与 C1串联? 大部分功率损耗将在电阻器上。

    您是否还考虑使用降压转换器为超级电容器充电? 如 本应用 www.ti.com/.../slva678.pdf 中所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。