主题中讨论的其他器件: TPS24750、 TPS24750EVM-546
与最初名为"TPS24751 IMON Current"的线程类似、由名为 Alex Dukhovny1的用户打开、我看不到 IMON 电压相对于通过器件测得的电流的行为与数据表中描述的行为相匹配。 2015年11月10日、Alex Dukhovny1发布了一个 Excel 电子表格、其中包含他的测量结果、说明了该问题。 我的测量结果与 HIS 不完全匹配、但其行为非常相似、IMON 电阻器上的电压为预期值的1.6至2.0倍。 它似乎与电流成一定比例(电流越大、读数越差)。
我发现我自己的 PCB 设计以及 TPS24750 EVAL 板的行为都是一样的.... 它的表现似乎并不如文档中所述。
我看不到 Alex Dukhovny 原始问题的任何解决方案-我们能否获得一些关于他发布的数据以及 TI 对此行为的看法的反馈?
TI 是否有任何测量数据和/或测量设置记录、这些数据和/或测量设置验证了 V-IMON 和 I-OUT 之间关系的数据表公式? 现在、它看起来不可靠、也不能在没有逐个器件校准的情况下使用、但我可能会忽略一些东西。
谢谢、
Brian Eldridge