This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2572:双电源跟踪

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764418/uc2572-dual-power-supply-tracking

器件型号:UC2572
主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!

我想设计一个双跟踪电源+-15V。 我已经针对+-15V 设计了这个电路、并且我已经针对+15V 使用了一个降压转换器。 如何在启动时以及运行期间实现适当的跟踪调节?

谢谢、

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    感谢您提出问题。

    15V 电压轨是否会动态变化? 如果是、-15V 是否需要跟随正电源轨?

    除了级联稳压器之外、另一种选择是将降压用作和反相降压升压。 请参阅下面的应用手册。
    www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、如果电源发生诸如负载瞬态的变化、-15V 与+15V 和 viceversa 保持一致:与负电源相比、正电源电压应始终具有相同的振幅和相反的极性。

    我的想法是使用如图所示的降压/升压转换器从24V 生成-15、使用降压转换器从24V 生成+15。 两个电源的最大电流均为200mA。

    谢谢、

    Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    我认为使用降压稳压器来实现此设计可能更好。 LM5160可能是此设计的良好解决方案。 它可以实现为反相降压/升压。

    谢谢、

    Garrett