This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:我想在 Flybuck 拓扑中使用 LM25019 IC、隔离侧的输出为5.2伏

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25019, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766344/lm25019-i-want-to-use-lm25019-ic-in-flybuck-topology-with-output-of-5-2-volt-at-isolated-side

器件型号:LM25019
主题中讨论的其他器件: LM5017

早上好

我目前正在使用 lm25019 IC 来完成项目、但我阅读了一些有关 Flybuck 拓扑的文章并阅读了有关 lm5017-19 IC 的数据。  我只是使用 1:1耦合电感器、而不是应用手册中给出的单电感器、 但现在我在隔离侧不需要5.1伏的隔离式输出。

请帮我解决这些问题、期待您的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM25019应在与 LM5017/19 IC 相似的拓扑中工作。 您可以共享原理图吗? 此外、您在隔离式输出侧看到的性能是怎样的?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟你一起进行这个 e2e 之王。 您是否能够回答一些澄清问题?

    您是否能够帮助回答一些澄清问题? 您可以共享原理图吗?

    您对这些公式有任何具体问题吗? 或者您的电路板的性能是否与您预期的不同?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    我最近在 fourm 上连接原理图时遇到了问题、但我使用了数据表中给出的 lm25019应用电路中所示的电路、反馈电阻器和电感器值略有变化。 我的反馈电阻器值为15k 和 1k、电感器值为69 micro Henry。 昨天、我还尝试使用 powerBench 软件通过该软件来设计 lm25019、但每次软件无法从软件构建隔离式设计。

    另请告诉我如何将原理图文件附加到这些论坛、以便我可以向您发送电路图。

    谢谢

    Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sourabh、

    连接原理图的最佳方法是选择"插入代码、附加文件等..." 然后、您可以将原理图作为文件附加。

    遗憾的是、LM25019软件不支持隔离式输出。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,妈妈
    我的输入电压范围最小为10伏至30伏、标称输入电压为12伏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sourcabh、您好!

    我建议我们继续讨论一个 e2e 线程。 这将有助于组织讨论。 我将关闭此主题、但让我们在您的第二个主题上继续讨论。

    此致、
    Katelyn