您好、先生、
我将 LMZM23600V3模块与 MCU 电路(MK20DX256VLH7)和一些 SPI 器件(MAX31855KASA+)配合使用。 全局电路是一个到 CAN 总线发送器的热电偶温度传感器。 在工作台上、它运行良好、没有任何问题。 此模块是一个汽车模块、用于恶劣的电气环境。 我有空间限制。
在汽车中使用模块时出现问题。 热电偶读取中存在与 MAX31855 SPI 模块发送的"补偿温度"相关联的尖峰。 由于"冷端温度"始终良好、我认为这不是 SPI 传输问题、因为这两个数据是一起发送的。
我认为这是电源问题。 我想我必须更加小心地重新绘制 PCB、可能需要使用4层 PCB。
我的问题很简单:该模块(LMZM23600v3)是汽车环境中的安全模块(温度范围除外)。 如果是、是否有人对设计有任何建议以避免电源管理问题。 我尤其想到地面。 此外,该电容器可能会更改为其他电容器? 或者可能需要添加 EMI 滤波器?
请记住,我的空间非常有限:-(
此致、
制造商