This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:Fusion Digital Power Designer 出现故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765140/ucd3138-there-is-fault-on-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD3138

你(们)好  

我已要求客户安装新版本 的 Fusion Digital Power Designer、但仍出现此故障。

当客户单击 "Design"按钮时、将出现故障、如下所示。

为什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读对象:

    有 一个有关上述问题的错误日志文件,我希望 它 能帮助您找到解决方案。谢谢!e2e.ti.com/.../TI_5F00_error_5F00_log.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 EVM 固件还是客户实施?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amie、感谢您的回复!   这是 一款正在销售的产品。   我们 的工程师 以前没有使用"Designer GUI"、我最近才发现"Fusion Studio"有这个设计器 GUI、所以我尝试使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于设计模式的 Fusion Studio 适用于 EVM 固件、因为它假定特定的 PMBus 命令和基于 PMBus 设置 ID 命令的环路配置。  通常具有"版本| LLC001"的实时内容。  如果固件已从 EVM 固件更改、则可能无法正确支持设计模式、这就是问题发生的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我看到了! 谢谢! 然后、如果我想进一步了解设计器 GUI 的使用情况、互联网上是否有任何详细说明? 您能否提供链接? 还是其他? 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看用户指南() 并查看设计部分。 您还可以使用具有拓扑的离线模式来查看"设计"选项卡中显示的内容。