This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:短路保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22676, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765894/lm22676-short-circuit-protection

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件: LM2596

对使用 LM22676构建的电路进行短路测试时、观察到 LM22676 IC 损坏(短路)。 用于测试的电路与数据表中提到的典型应用电路相同。 使能引脚保持悬空。  也对 IC LM2596进行了类似的测试、IC 不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与产品专家讨论 LM22676短路操作、并将与您分享此反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katelyn。 有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、

    通常、器件在短路时发生故障[由于选择的电感器的 Isat 额定值小于所用器件的最大峰值电流限制、因此可提供保护。

    对于 LM22676、最大峰值电流限值可高达5.5A。 请确保电感器的 Isat 等于或大于5.5A。 如果不是、请安装电感器并重新测试、如果是这种情况、则可以解决您的问题。 如果没有、请告诉我?

    希望这对您有所帮助?

    David。