This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700的 CT 引脚

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765107/ct-pin-of-tl7700

主题中讨论的其他器件:TL7700

我们有关于 TL7700的问题。

我们是否可以在没有 CT 引脚电容器的情况下使用该 IC?

请告诉我们 CT 引脚的终端处理、我们是否可以在 不使用 CT 引脚电容器的情况下使用此 IC。(开路或连接到 GND 等)

如果没有 CT 引脚的电容器、我们无法使用此 IC、请告诉我们原因。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    如果 CT 处于开路状态、该器件可用作可调阈值同相比较器。 因此、它的功能将相同、但时序 TPO 将很短。
    μs μs = 0、则 tpo 不是0、但约为5 μ s 至10 μ s。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    CT 引脚断开是否存在任何问题?

    请告诉我们有关使用的可调节阈值同相比较器的更多详细信息。
    这会如何影响 TL7700的运行?

    我们无法理解 CT 引脚 tarminal 处理的区别。
    CT 引脚 tarminal 处理的差异如何影响 TL7700的运行?
    请告诉我们更多详细信息。

    1.如果 CT 为开路状态,则该器件可用作可调阈值同相比较器。
    2、如果 CT 为低电平、内部输出级比较器激活、复位输出晶体管导通。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 该器件上的数据非常有限。

    如果 CT 处于打开状态、则不会出现任何问题。

    术语"可调阈值同相比较器"只是指无延迟的电压复位 IC。 在 TI、如果复位 IC 有延迟、我们将其称为监控器。 如果它没有延迟、则只是一个复位 IC 或电压监控器。

    CT 仅影响复位信号在发生故障后恢复的速度。 一些客户喜欢使用 CT 引脚来增加延迟、以确保欠压事件完成。

    2.是的。 直到 CT 完成充电。 第8.3.3节. 有更多详细信息。 总之、如果存在电容器、则需要对其进行高于 Vth 的充电、以使 RESETb 恢复为高电平。

    -Marcoo