This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:根据反馈电压、输出电压不正确

Guru**** 2509315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767225/lm1084-output-voltage-incorrect-based-on-feedback-voltage

器件型号:LM1084

我目前正在使用 LM1084ISX-ADJ/NOPB、并且我的输出电压有问题。 我尝试将输出电压设置为13.75V。 我使用10k 和1k 电阻器将 基准电压设置为1.25;但是、输出电压更接近10V。 这是严重错误的、因为一旦我将基准电压调整为~0.98V、输出电压将按预期显示。

此外、为什么接地端的选项卡是输出电压? 由于没有返回路径、我对这种方法的工作方式感到困惑。 请务必提供有关此决策的任何见解、因为我始终将选项卡视为一条接地/返回路径。

谢谢、

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    LM1084的可调节版本没有稳压器内部的 GND 基准。  该线性稳压器的拓扑结构使基准电压跨越 R1而不是 R2、正如在具有内部 GND 基准的器件中所实现的那样。  该拓扑在 LM1084发布期间很受欢迎、实际上也是该选项卡连接到 Vout 而不是 GND 的原因。  该拓扑还会导致用于从接地基准稳压器设置电阻分压器的公式略有变化、其中 R2在公式中除以 R1。

    为了帮助进一步调试、 您能否提供范围显示 Vin、Vout、Vadj、如果可能、还显示 Iout?  这将有助于我们远程查看电源轨之间的关系。  如果无法显示 Iout、请确保它满足可调节版本 LM1084的最小负载电流要求。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在负载下、Vout 从9.8V 降至1.8V。 Vadj 从未显示正确的电压。

    输出电压:

    输入电压:  

    Vadj:  

    感谢你的帮助。 不确定我在这里可能会出现什么问题。 该电路目前处于隔离状态、直至我弄清发生了什么情况。

    Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    感谢您的测量。 我同意在调试时隔离线性稳压器是一个好主意。

    请记住、基准电压不在 Vadj 和 GND 之间、而是在反馈电阻器中的 R1之间、我根据您的说明假设为1K。从您的范围热测量来看、您看起来高于基准和的预期1.25V 为1.385V。这通常表示存在无意漏电路径。 我们曾多次发现、在组装电路板后未正确清除的残余磁通成为问题的罪魁祸首。

    您是否能够采用多通道范围? 如果是这样、我将有兴趣在相同的范围内查看 Vin、Vout 和 Vadj。 如果可能、请使用相同的电压标度并将所有三个通道的 GND 基准点对齐。 这将更好地显示通道之间的交互。 在添加输出电流负载时、如果可以触发范围热也是很好的。 这样、我还可以看到您描述的电压下降。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan