This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:它可以支持镍氢电池吗?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766492/bq25713-can-it-support-nihm

器件型号:BQ25713

大家好、

参数 选择工具中似乎有一个拼写错误。 我是否可以知道 BQ25713B 是否可以支持镍氢电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25713的典型操作是在"MaxChargeVoltage"寄存器中设置的终止电压之前一直处于 CC 模式。 一旦达到该电压、器件将在该电压下进入 CV 模式、这将在指数衰减中逐渐切断电流。 这是锂离子和类似化学物质的典型充电曲线。 通常不推荐用于镍氢电池的配置文件、它通常是 CC、直至容量达到90%左右、然后是涓流充电。 此外、使用1-4的 CELL_BATPRESZ 引脚选择的默认设置会导致对应于锂离子电池或类似电池的设置。 即、它们将设置4.2V *电芯数的终止、这是锂离子化学物质的适当数字。

    但是、这并不意味着该器件不能用于镍氢电池。 可以将该器件与镍氢电池配合使用、但它需要使用外部微控制器来手动驱动电流和电压寄存器、从而微调终端行为。

    因此、我要说、该器件经过了真正优化、最易于与锂离子和类似化学物质一起使用、但可以将其与镍氢电池搭配使用、并通过 uC 进行一些手动控制来微调电流和电压。 基本上、您必须为化学成分设置适当的电压/电流初始化值、然后通过 uC 实现端接配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    感谢您的回复、帮助我解决问题。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。

    Steve