This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710本身是否会将 IinDPM 值设置回0?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766247/bq25710-is-there-any-condition-that-bq25710-will-set-the-iindpm-value-back-to-0-itself

器件型号:BQ25710

大家好、

由于0x3F 的输入电流寄存器默认为3250mA、如果我们只想使用默认值、是否需要 EC 稍后写入0x3F?

是否有任何条件会导致 IC 本身将0x3F 设置回0?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    如果启用 ICO (输入电流优化)算法、则它将覆盖该寄存器中的值。 但是、上电时的默认设置是禁用 ICO、因此必须将其打开才能发生。

    此外、看门狗计时器跳闸将重置所有寄存器、包括这一个寄存器的 POR 值。 因为这是你想要的,所以即使它确实发生了,也不应该担心。

    这两种情况都不会将寄存器设置为0、我相信在没有用户干预的情况下也不会有任何其他情况会导致器件修改该寄存器。 (从技术上讲、如果适配器有足够的电压可被识别、但在施加负载时、电流会越来越小、那么 ICO 可以将该值设置为非常低的值、但在这种情况下、这并不重要、因为您的适配器无论如何都无法提供更多的电压。)

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢 Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。

    Steve