This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138ALLCEVM150:最小占空比宽度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150, UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764284/ccs-ucd3138allcevm150-minimum-duty-width

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件: UCD3138AUCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用 UCD3138ALLCEVM150 LLC 评估板(FW:LLCHBFirmware-1.2)评估 UCD3138a。 在评估过程中、我们在使用 Fusion Digital Power Studio (版本3.0.31)获取超过400kHz 的开关频率(最小脉宽≈1us)方面遇到了一些困难。

请允许你就此问题发表一些看法。 如果有必要使用 code composer studio 修改固件、如果您能建议寄存器先试用一下、我将不胜感激。

非常感谢、致以诚挚的问候、

旋转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家正在研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您知道 UCD3138 在高频下的"模式切换"功能。 其中、DPWM 停止作用是谐振(频率调制)模式、并切换到标准脉宽调制(PWM 模式)。

    您是否尝试使用 Digital Power Studio (版本3.0.31)更改其从 LLC 切换到 PWM 模式的点频率?

    我在 GUI 中参考此配置页面:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yitzhak:

    感谢您的快速回复。

    根据我的理解、UCD3138A 将在脉冲跳跃模式、PWM @ Fmax、PFM 和 PFM 之间切换、SR 持续时间根据 DPWMx 滤波器占空比固定(TSRMAX)。 在测试过程中、当 FMAX 设置为400kHz 以上时、似乎对频率和脉宽没有进一步的影响。

    请查找随附的 FDPS_GUI 和 DPWM 波形截屏、以供您参考。

    供参考、我们使用的是 FDPS (版本:3.0.33)和 LLCHBFirmware (版本:1.2)。

    提前感谢您的善意帮助。

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    旋转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Spin、

    您可能知道 、模式切换有两种类型/点。
    从 LLC/PFM 切换至 PWM 时、在高频下一个。
    在低频下、当您在常规 LLC/PFM 与 PFM 之间切换时、SR 脉冲宽度被钳位。
    对两种模式开关类型的调整出现在上述相同的 FDPS_GUI 中;但在高频下、只有 FMX/TMIN 与您的关注点相关。

    另请注意、更改 FMAX 后、您仍需要单击表示写入硬件的按钮、以便使其生效。
    您可能还需要将其保存到 DFlash、以便即使在对 EVM 进行下电上电后、它也会记住新设置。

    希望这有道理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

     

    感谢您的宝贵建议。

     

    遗憾的是、尽管根据您的建议调整了 FMAX/TMIN、但在软启动期间、我们仍然无法获得超过400kHz 的开关频率以及小于1us 的脉冲宽度。 您是否愿意在您的身边尝试一下、以帮助我们缩小此问题的根源?

     

    此外、在检查 DPWMAUTOSWHIUPTHRESH、DPWMAUTOSWHILOWTHRESH、DPWMAUTOSWLOUPTHRESH 和 DPWMAUTOSWLOWTHRESH 寄存器后、我发现 FDPS_GUI 未正确设置自动配置中阈值。 使用上面列出的设置调整 FDPS_GUI (并写入硬件和闪存)后、UCD3138A 似乎在 PFM 模式的中间开始软启动序列、这是非常不利的。

     

    提前感谢您的善意帮助。

     

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    旋转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否关闭了轻负载模式(突发模式)?

    另外、请确保采样触发器位于周期开始处、因此当周期变短时、采样仍然可以被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于此帖子已停用一段时间、我将关闭它。
    我假设您有一些东西处于控制之下。
    如有其他问题、请打开新帖子。