This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:从电容负载开始(中高)

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765371/ucc2897a-starting-with-capacitive-load-medium-and-high

器件型号:UCC2897A


我在设计中使用了 slur815.pdf。

连接了我的电路。

在0-10A 负载下进行测试时。 没问题。
直到最近一切都很好。

在使用电源的其中一个器件开始时出现问题。

事实证明、由于12V 总线的容量增加到4000uF、出现了问题。 考虑到电源本身的输出电容约为5000uF。 

我在电阻负载1A 与4000uF 电容负载结合使用时重复此问题的表现。


我开始实验了。 我首先尝试将 RSS 增加到0.47uF。 但这并没有明显的改善。
C41 (在我的设计中)具有显著的效果。 我将此容量增加到了10uF。
器件开始启动。
但是、如果您进行一系列开关操作、那么您可以实现开关电源的循环重启。 
请帮助进一步定制。
我担心“C41”更改是否可以接受以解决我的问题。
在我见过的设计中、该容量为4.7 μ F。 

e2e.ti.com/.../48x12_5F00_120W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey、
    很遗憾您听到 UCC2897A 有问题、但希望我们能帮助您解决问题。
    由于电容负载较大,您的电源在启动期间可能会受到电流限制。
    这将导致关断、然后重新启动、从而使软启动电容器 C35放电并重新充电。
    如果您增大 C35的值、随着 PWM 随着 C35上的电荷逐渐增大、您将获得更可控的启动。
    增大设计中 C41的值将导致启动速度更快、但也可能导致输出过冲、因为该电容器在启动时绕过反馈环路。 请调整 C35的值并查看其行为方式。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试负载容量为5000uF、负载电流为1A。 输入电压43Vdc。

    删除了 C35上输出电压和电压的波形。

    使用两个值 C35:

    底座220nF

    输出电压  

    电压

    并修改了820nF。

    输出电压

    电压 C35

    愿景:

    • 基线值为 C35 220nF。 在电流负载为1A 时、SMPS 循环重新启动。 如果您将负载电流增加到3-4A、SMPS 通常会启动。
    • C35 820nF。 SMPS 会在1-10A 的任何电流负载下周期性地重新启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey、
    此问题似乎已解决、因此我将关闭此帖子。
    如果您有其他问题、请打开新帖子。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的帮助。

    基本上、问题是反馈环路的速度。

    我调节了电阻器 R50 -> 4k7和电容器 C40 -> 100nF。