Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A
我在设计中使用了 slur815.pdf。
连接了我的电路。
在0-10A 负载下进行测试时。 没问题。 直到最近一切都很好。 在使用电源的其中一个器件开始时出现问题。 事实证明、由于12V 总线的容量增加到4000uF、出现了问题。 考虑到电源本身的输出电容约为5000uF。
我在电阻负载1A 与4000uF 电容负载结合使用时重复此问题的表现。
我开始实验了。 我首先尝试将 RSS 增加到0.47uF。 但这并没有明显的改善。
C41 (在我的设计中)具有显著的效果。 我将此容量增加到了10uF。 器件开始启动。 但是、如果您进行一系列开关操作、那么您可以实现开关电源的循环重启。
请帮助进一步定制。 我担心“C41”更改是否可以接受以解决我的问题。 在我见过的设计中、该容量为4.7 μ F。