This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64:由于代码直到结束才运行、因此不会执行代码

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764081/ccs-ucd3138a64-the-code-is-not-being-executed-since-the-code-is-not-running-till-the-end

器件型号:UCD3138A64

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试从培训实验室中执行代码 TI 提供的常见源代码实验练习2。我在 UCD3138A64闪烁代码程序的实验2中额外编写了四行代码、如下所示。 我们将 Code Composer Studio v8用于相同的应用。

我们在这里看到、"未定义任何符号"是避免代码运行到最后一个代码的原因、因为在某些存储器值上没有可用的调试信息。 如何正确执行代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shoeb、

    请通过以下链接查看所有 JTAG 培训课程(6.1至6.14):

    training.ti.com/using-jtag-ucd3138-introduction

    这将指导您如何下载代码以及如何通过 CCS 和 JTAG 运行/调试。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我们已经看过所有这些视频,但我们无法解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我试图在这里重复而没有成功。 我将 A64与原始实验练习二代码一起使用、然后进行了修改。 在这两种情况下、我都可以成功地与 JTAG 通信。

    它是否适用于原始实验2代码?  

    如果您想检查您的调试设置、我已经附加了这些设置

    此致

    Cormac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    从您的终端开始有任何更新吗?
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于此帖子已停用一段时间、我将关闭它。  

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子

    此致

    Cormac