This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:设置两级限流电路的时间

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767385/tps2557-setting-time-for-two-level-current-limit-circuit

器件型号:TPS2557

尊敬的团队:

我们将研究 图22中的两级电流限制电路。

您能否告诉我在忽略外部 FET Q1压摆率的情况下更改电流限制值的稳定时间?

我们想知道它的最坏延迟时间。

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    我们没有针对此用途的延迟时间规格。
    电流限制与流经限流电阻器的灌电流成正比。
    只要限流电阻器网络变得稳定、就会应用新的电流限制值。

    此致、
    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feifei-San

     

    感谢您的回复。

    我可以在数据表的图1和2中找到 EN 和输出之间的延迟时间。

    如果我们可以在 EN 处于活动状态之前设置外部寄存器、那么对于电流限制设置而言、这是否足够了?

     

    如果您有电流限制方框图、请与我们分享?

     

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    是的、数据表描述了从 EN 高电平到输出的导通时间可实现90%的目标电压。

    如果我们更改电流限制、请确保  它在 EN 激活前保持稳定、这足以进行电流限制设置。  

    此致、

    菲飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feifei-San

    感谢您的快速回复和支持。
    我们需要知道 EN 激活条件下电流限制值的设置时间。
    请对其进行仿真吗?

    此致、
    Takahashi Hirokazu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、
    首先关闭主题、因为已经在邮件中讨论过。

    此致、
    菲飞