This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:输出电压波形和布局检查异常

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767968/tps54202-abnormal-vout-waveform-and-layout-check

器件型号:TPS54202

大家好、

观察到异常 Vout 波形、其中干扰噪声与 SW 频率同步、如下所示。

我认为这应该是由不良布局造成的。(一层 PCB)

我尝试更改了 Cin 和 Cout 的位置、甚至对 GND 进行了一些更改。 但没有改进。

请提供一些有关如何在当前 PCB 板上验证此问题的建议。

我可以通过电子邮件向您发送 sch 和布局。

谢谢。

黄色:输出电压

紫色:SW

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请通过电子邮件发送给我。 edwin-zang@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是轻负载波形。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、Edwin,

    确认后、这应由电解电容器的 ESR 引起。

    如果需要任何其他支持、我们将为您提供帮助。

    非常感谢。

    Robin