This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5MC:UCD9246 ->CSD95372BQ5MC 接口逻辑

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9246, CSD95372BQ5MC, UCD74120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767308/csd95372bq5mc-ucd9246---csd95372bq5mc-interface-logic

器件型号:CSD95372BQ5MC
主题中讨论的其他部件:UCD9246UCD74120

我需要将 UCD9246连接到 CSD95372BQ5MC。

我没有具有三态 PWM 功能的 UCD9246的专用'E 版本、此时可能不是该特定项目的选项。

相反、我需要使用可用的 PWM 和 SRE 输出将标准 UCD9246连接到 CSD95372BQ5MC。

CSD95372B'具有三态 PWM 输入、FCCM 和使能引脚。

请建议采用最佳方法将 UCD9246的数字输出与 CSD95372BQ5MC 的数字输入互连。

我们与 TI 签订了 NDA、目前已有完整的数据表。

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    由于 UCD9246数字输出没有三态电平、因此它仅具有高电平和电平电平、这意味着它无法关闭 CSD95372B 的高侧和低侧 FET。

    您需要评估您的系统是否存在问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9246具有 SRE (同步整流器使能)、我认为它可以连接到 CSD95372的 FCCM。  

    我还可以使用三态缓冲器或由 SRE 启用的传输门在 CSD95372的 PWM 中创建高阻抗条件。

    对于我们的系统、我们没有预偏置输出、因此我认为我们不担心低侧 FET 会使输出放电。

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    可以将 UCD9246 SRE 连接到 CSD95372B FCCM。 如果您保留让 FCCM 始终处于高电平的选项、这将是很好的。
    我在三态自助餐和传输门方面没有经验。 无法对此进行评论。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想弄清楚这是什么问题:

    如果 SRE = PWM = 0、这是否会关闭 CSD95372中的两个 FET?  就像在 UCD74120中一样?

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    当 PWM 为低电平且 fccm 为低电平时、HS 绝对关闭、但 LS 取决于过零检测器的状态。 如果电感器电流为正、则 Ls 导通。 否则它将关闭。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我很确定这是我们想要的。

    我想不出这在我们的应用中会很糟糕的原因、即高电流、低电压 FPGA 轨。 我们不需要轻负载或脉冲跳跃操作。 FPGA 的静态电流从10A 开始。

    您对此还有什么看法吗?

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步审查、如果 LS FET 导通、我们可能会使输出电容器发生不受控制的放电、这当然是糟糕的。

    对于基于 UCD9246的双相电源、我将按照以下思路进行思考:

    虽然这消除了二极管模式的可能性、但我们不需要它、因为我们不会有预偏置负载、并且我们始终希望处于 CCM 模式。

    当 SRE = 0时、传输栅极将创建关断期间立即关断两个 FET 所需的高阻态。

    比较器阈值设置为在相对较高的温度下或发生电流故障时跳闸。

    您对此方法有何顾虑?  是否最好将 FCCM 连接到低电平并强制使用二极管模式?

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    理论上、您的想法应该可行、但我在74LVC2G66上没有经验。
    关于功率级 FCCM 引脚、高电平或低电平均应正常工作。 我建议使用电阻占位符来保留这两个选项。
    您可能需要构建一个板来测试它。

    谢谢