您好!
当客户按照 以下顺序写入"输入电压寄存器(I2C 地址= 0B/0Ah)"时、
出现未反映设置的问题。
确认 VBUS 检测。 (AC_STAT 为1b:存在输入)
2.等待5秒
3.开始充电。 (将 ChargeCurrent 寄存器从0mA 设置为1A)
4.在 “3”之后立即写入“输入电压寄存器”。
在这种情况下、写入 的输入电压寄存器不会被反映。
但是、
在步骤3之后、如果在几秒钟后执行写入操作、 则会正确反映输入电压寄存器。
请告诉我为什么在步骤3后立即执行步骤4时不会反映写入内容。
此致、
Yusuke