This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VLDOIN 引脚浪涌电流

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767850/tps51200-vldoin-pin-inrush-current

器件型号:TPS51200
你好。

我对 TPS 51200有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文件。

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San、

    在波形2中、负载电流是多少?
    在波形3中、负载电流为0A、Cout 从30uF 降至10uF、对吧?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    负载电流:DDR:0.6A

    测得的 VO 电流。 浪涌电流为2A。 (附件)

    对于波形3的电容器、没关系。

    我还有一个问题。

    有关详细信息、请参阅随附的文档。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../3806.TPS51200.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masazumi San、  

    VLDOIN 电流等于"Cout 充电电流"+"输出电流"。  Cout 充电电流是 Vout 升高时的电流充电 Cout。  

    在测量中、VLDOIN 电流为2A、输出电流为0.5A、Cout 充电电流为1.5A。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    VTT 的电流在 TPS51200的 VO 引脚附近测量。 它位于电解电容器和 Vo 引脚之间。
    我认为电容器的充电电流+负载电流= 0.5A (峰值)。 (我认为这是一种状态)

    有关详细信息、请参阅随附的文档。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TPS51200_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San、

    在波形8中、VO 电流振荡。
    当电解输出电容器的 ESR 较大时、环路可能不稳定、VO 振荡。 此信息可在数据表8.2.2.3第18页中找到。

    当 VO 振荡时、一些功率从 VO 耗散到地面。 因此、VLDOIN 电流高于 VO 引脚电流。

    启动期间、TPS51200 VO 电流可能高于1A。 是否可以使用高电流模块提供1.5V 电压?

    谢谢