请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 你好。
我对 TPS 51200有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文件。
谢谢你。
我对 TPS 51200有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文件。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
感谢你的答复。
负载电流:DDR:0.6A
测得的 VO 电流。 浪涌电流为2A。 (附件)
对于波形3的电容器、没关系。
我还有一个问题。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你。
你好。
感谢您的回答。
VTT 的电流在 TPS51200的 VO 引脚附近测量。 它位于电解电容器和 Vo 引脚之间。
我认为电容器的充电电流+负载电流= 0.5A (峰值)。 (我认为这是一种状态)
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你。