This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:LMZ31707 UVLO

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767817/lmz31707-lmz31707-uvlo

器件型号:LMZ31707

从数据表表表8中、我想将 UVLO 设置为10V 导通和9.5V 关断、以便为图40选择68.1K/9.31K 电阻器。

由于我的 PVIN 来自电池电源、我想将泄漏电流限制为681K/93.1K。

导通电压似乎在大约10V 时正常工作、但关断电压降至~7V。

由于我没有确切的公式、这是否是正确的行为?

我假设 INH 引脚的开/关阈值典型值约为1.2V。

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    我已附上用于计算内部控制器中使用的 Vstart 和 Vstop UVLO 电压的公式。 您是否还使用1%的电阻器值? 电阻器的容差将影响 UVLO 启动和停止阈值的设置程度。  

    0Regards

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    让我尝试使用该公式、看看我是否使用更高的电阻器值获得所需的 UVLO 开/关结果。

    我计划使用1M 上拉电阻、并找到3节锂离子电池在10V 时导通、在9.5V 时关断的下拉电阻值。

    但是、由于它无法正常工作、因此我切换到使用相同的比率、但 x10为681K/93.1K、但导通电压为9.5V、关断电压为7V

    是的、我使用了1%的电阻器。  

    谢谢、

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    请随时向我提供有关此内容的最新信息、并告知我此信息是否有用。

    此致、
    Jimmy