主题中讨论的其他器件:TLV713P、 TPS62125
您好论坛、
我们正在为蓝牙网状网络设计12V 至3.3V (降压+ LDO)电源。 我们使用 TPS62122将12V 降压至3.6V、并通过 TLV713P 过滤输出纹波以获得3.3V 电压。
总共将30个蓝牙节点连接到100米以上的12V 线路。 每个蓝牙节点的平均和峰值电流消耗分别为5.5mA 和25mA (9.9mA RX、25mA TX 和1.4uA 睡眠)。
我们在以下方面请求帮助、
1) 1)考虑到与电源的距离较长、建议在 TPS62122输入(12V)侧使用哪种电容器? (TPS62122数据表建议使用4.7uF 陶瓷电容器。 考虑到峰值负载电流为25mA、另一个4.7uF 足够并联)
2) 2)主线路的12V 电压是否是正确的选择? 请提供意见。
(让我解释一下我们为什么选择12V 而非24V 或48V。
首先、计算所有30个蓝牙节点峰值电流为25mA、TPS62122以80%的效率工作的最坏情况、从12V 电源汲取的最大电流为((3.6*0.025*30)/(0.8*12))= 0.281A
尽管每个蓝牙节点的电流下降、仅0.025A 到达最后一个节点100m、但为了简化计算、假设整个0.281A 通过 AWG20导线传播100m、这会产生1.87V 的压降。 因此、100M 节点处的最坏情况电压为10.13V、TPS62122仍可将其转换为3.6V。
其次是成本。 12V 降压转换器的成本比48V 低、占用的空间要小得多)
谢谢、
Ravi